DOCA0284ES-03

Interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta VPOC

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

Con el interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela instalado, un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1 no se puede conectar ni desconectar si la puerta del equipo está abierta porque no se puede insertar la manivela.

Accesorio

El interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela VPOC opcional se puede instalar en el lado derecho del chasis.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35520.

Activación del interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela

Paso

Acción

1

Retire la puerta.

2

Inserte el interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela.

3

Compruebe que la manivela no se pueda insertar en la inserción correspondiente cuando la puerta del equipo está abierta.

4

Vuelva a colocar la puerta.

5

Compruebe que la manivela se pueda insertar en la inserción correspondiente cuando la puerta del equipo está cerrada.

Desactivación del interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela

Paso

Acción

1

Extraiga el interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela.

2

Compruebe que la manivela se pueda insertar en la inserción correspondiente cuando la puerta del equipo está abierta o cerrada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?