Solución de problemas: Operaciones de control desde la pantalla FDM121
Definición
Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde la pantalla FDM121.
Para obtener información acerca de las operaciones de control realizadas desde la pantalla FDM121, consulte DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.
El aparato no se puede controlar desde la pantalla FDM121
|
Descripción del problema |
Síntoma |
Causas posibles |
Soluciones |
|---|---|---|---|
|
La pantalla FDM121 no muestra ningún dato cuando está conectada a la unidad de control MicroLogic Active. |
La pantalla FDM121 parpadea constantemente, lo que indica un conflicto en la IMU. |
La versión del firmware de FDM121 no es compatible con la unidad de control MicroLogic Active. |
Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0150•• Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes en Documentos relacionados al principio de esta guía. |
|
El aparato no se puede abrir ni cerrar. |
– |
El modo de control del aparato está establecido en Manual o Auto Remote. |
Cambie el modo de control a Auto Local. |
Comprobaciones adicionales
Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, consulte la información de solución de problemas referente a las Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.