NHA2778904-12

Alimentation dédiée (alimentation auxiliaire)

 

A

Fusible 250 mA

 

L+ et L– sont non polarisées. Si vous utilisez une alimentation CA avec neutre, connectez le neutre à la borne L– de l’appareil.

Utilisez toujours un fusible avec L+. Utilisez un fusible avec L– pour connecter un neutre non mis à la terre à l’alimentation dédiée. Si vous utilisez un transformateur d’alimentation dédiée, utilisez un fusible du côté primaire et du côté secondaire du transformateur. Les fusibles et disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant à la tension d’installation et un calibre correspondant au courant de défaut disponible.

     

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?