NHA2778904-12

Qualité de l’énergie

L’appareil fournit des mesures complètes de la distorsion harmonique, avec enregistrement et notification en temps réel, jusqu’au 15th  rang pour le PM2220 et jusqu’au 31st rang pour le PM2230 pour toutes les entrées de tension et de courant.

Les mesures ci-dessous sont disponibles pour la qualité de l’énergie :

  • PM2220 : Harmoniques impairs rang par rang jusqu’au 15th (tension et courant, par phase)

  • PM2230 : Harmoniques impairs rang par rang jusqu’au 31st (tension et courant, par phase)

  • Distorsion harmonique totale (THD%) pour le courant et la tension (phase-phase, phase-neutre, selon la configuration de système sélectionnée)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?