Commandes d'événement
Acquitter une sortie en auto-maintien
L'utilisateur peut lire les paramètres des sorties du module SDx des registres 9801 à 9810 Configuration du module SDx.
Pour acquitter la sortie en auto-maintien, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46216 |
A/E |
Code de commande = 46216 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
1 = relais 1, 2 = relais 2 |
Acquitter un déclenchement
Pour acquitter un déclenchement, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46217 |
A/E |
Code de commande = 46217 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |