Liste des commandes et des codes d'erreur MicroLogic
Liste des commandes
Le tableau suivant répertorie les commandes de déclencheur MicroLogic disponibles, avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites Exécution d'une commande.
|
Commande |
Code de commande |
Profil utilisateur |
|---|---|---|
|
Protection Long retard Protection Long retard |
45192 |
Administrateur |
|
Protection Court retard Protection Court retard |
45193 |
Administrateur |
|
Protection Instantané Protection instantanée |
45194 |
Administrateur |
|
Protection Terre Protection contre les défauts de terre |
45195 |
Administrateur |
|
Protection du neutre Protection du neutre |
45197 |
Administrateur |
|
Protection contre les blocages Protection contre les blocages |
45448 |
Administrateur |
|
Protection contre les sous-charges Protection contre les sous-charges |
45449 |
Administrateur |
|
Protection contre les déséquilibres Protection contre les déséquilibres |
45450 |
Administrateur |
|
Protection contre le démarrage long Protection contre le démarrage long |
45451 |
Administrateur |
|
Acquitter une sortie en auto-maintien Acquitter une sortie en auto-maintien |
46216 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Acquitter un déclenchement Acquitter un déclenchement |
46217 |
Administrateur |
|
Configurer la présence d'ENVT Configurer la présence d'ENVT |
46472 |
Administrateur |
|
Réinitialiser minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum |
46728 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Démarrer/arrêter la synchronisation Démarrer/arrêter la synchronisation |
46729 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Configuration du signe de la puissance Configuration du signe de la puissance |
47240 |
Administrateur |
|
Configuration du signe du facteur de puissance Configuration du signe du facteur de puissance |
47241 |
Administrateur |
|
Configuration du mode d'accumulation d'énergie Configuration du mode d'accumulation d'énergie |
47242 |
Administrateur |
|
Configuration de la demande de courant Configuration de la demande de courant |
47243 |
Administrateur |
|
Configuration de la demande de puissance Configuration de la demande de puissance |
47244 |
Administrateur |
|
Configurer l'affichage de la tension nominale Vn Configurer l'affichage de la tension nominale Vn |
47245 |
Administrateur |
Codes d'erreur
Les codes d'erreurs générés par les déclencheurs MicroLogic sont les codes d'erreurs génériques Résultat de la commande.