0611IB1304-07

Gestion de la date

Introduction

Chaque module de l'IMU utilise la date de ce dernier pour horodater les événements et les registres d'historique.

La mise à jour de la date des modules de l'IMU s'effectue en 2 étapes :

  1. Synchronisation externe : le maître Modbus synchronise l'interface IFM ou IFE.

  2. Synchronisation interne : l'interface IFM ou IFE synchronise tous les modules ULP raccordés à l'unité IMU.

Synchronisation externe

Trois méthodes permettent d'effectuer une synchronisation externe de l'interface IFM ou IFE :

  • Manuellement, à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

  • Par programmation du maître Modbus, avec :

    • soit la fonction Modbus de définition de la date et de l’heure, code de fonction 43-16 Fonctions d'écriture.

    • soit la commande d’interface de réglage de l’heure absolue via l’interface IFM ou IFE.

  • Automatiquement :

    • Avec l’interface IFE configurée en mode SNTP.

L'interface de communication est considérée comme synchronisée de manière externe si la dernière synchronisation a eu lieu au cours des deux dernières heures.

Synchronisation interne

Lorsque l'interface IFM ou IFE reçoit la date et l'heure, elle diffuse celles-ci à tous les modules ULP raccordés à l'unité IMU.