Historique des déclenchements
Description générale
Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 17 derniers déclenchements produits. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 17 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 7 registres décrivant un déclenchement.
Les registres d'historique des déclenchements renvoient la valeur 32768 (0x8000) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Numéro de l'enregistrement du déclenchement
Une requête de lecture de 7 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements de déclenchements, où 7 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de déclenchement.
Par exemple, une requête de lecture de 7 x 4 = 28 registres est nécessaire pour lire les 4 derniers enregistrements de déclenchements de l'historique des déclenchements :
-
Les 7 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement (déclenchement le plus récent).
-
Les 7 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.
-
Les 7 registres qui suivent décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.
-
Les 7 derniers registres décrivent le quatrième enregistrement de déclenchement.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x238B–0x2391 |
9100–9106 |
Enregistrement de déclenchement 1 (déclenchement le plus récent) |
|
0x2392–0x2398 |
9107–9113 |
Enregistrement de déclenchement 2 |
|
0x2399–0x239F |
9114–9120 |
Enregistrement de déclenchement 3 |
|
0x23A0–0x23A6 |
9121–9127 |
Enregistrement de déclenchement 4 |
|
0x23A7–0x23AD |
9128–9134 |
Enregistrement de déclenchement 5 |
|
0x23AE–0x23B4 |
9135–9141 |
Enregistrement de déclenchement 6 |
|
0x23B5–0x23BB |
9142–9148 |
Enregistrement de déclenchement 7 |
|
0x23BC–0x23C2 |
9149–9155 |
Enregistrement de déclenchement 8 |
|
0x23C3–0x23C9 |
9156–9162 |
Enregistrement de déclenchement 9 |
|
0x23CA–0x23D0 |
9163–9169 |
Enregistrement de déclenchement 10 |
|
0x23D1–0x23D7 |
9170–9176 |
Enregistrement de déclenchement 11 |
|
0x23D8–0x23DE |
9177–9183 |
Enregistrement de déclenchement 12 |
|
0x23DF–0x23E5 |
9184–9190 |
Enregistrement de déclenchement 13 |
|
0x23E6–0x23EC |
9191–9197 |
Enregistrement de déclenchement 14 |
|
0x23ED–0x23F3 |
9198–9204 |
Enregistrement de déclenchement 15 |
|
0x23F4–0x23FA |
9205–9211 |
Enregistrement de déclenchement 16 |
|
0x23FB–0x2401 |
9212–9218 |
Enregistrement de déclenchement 17 (déclenchement le plus ancien) |
Enregistrement de déclenchement
Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.
L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchements sont les mêmes que ceux de l'enregistrement de déclenchement 1 :
|
Enregistrement de déclenchement 1 (déclenchement le plus récent) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|
0x238B |
9100 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Code de déclenchement (voir le paragraphe suivant) |
|
0x238C– 0x238E |
9101– 9103 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Date et heure de l'événement (déclenchement ou acquittement) Type de données: ULP DATE |
|
0x238F |
9104 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Type d'événement MSB = 0 (réservé) Apparition de l'événement : LSB = 1 Achèvement de l'événement : LSB = 2 |
|
0x2390 |
9105 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–5 |
A/E |
Phase défaillante 0 = échec (aucune phase défaillante) 1 = phase A 2 = phase B 3 = phase C 4 = phase N 5 = phase A B C (application moteur, défaut de terre) |
|
0x2391 |
9106 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Courant interrompu (crête) (1) |
|
(1) La mesure dépend de l'application :
|
||||||||
Codes de déclenchement
|
Code du déclenchement |
Description |
|---|---|
|
1000 (0x03E8) |
Protection Long retard Ir |
|
1001 (0x03E9) |
Protection Court retard Isd |
|
1002 (0x03EA) |
Protection Instantané Ii |
|
1003 (0x03EB) |
Protection Terre Ig |
|
1004 (0x03EC) |
Réservé |
|
1005–1009 (0x03ED–0x03F1) |
Réservés |
|
1010 (0x03F2) |
Protection Instantané intégrée |
|
1011 (0x03F3) |
STOP (échec interne du déclencheur) |
|
1012 (0x03F4) |
Réservé |
|
1013–1031 (0x03F5–0x0407) |
Réservés |
|
1032 (0x0408) |
Protection du moteur contre les déséquilibres |
|
1033 (0x0409) |
Protection du moteur contre les blocages |
|
1034 (0x040A) |
Protection du moteur contre les sous-charges |
|
1035 (0x040B) |
Protection du moteur contre le démarrage long |
|
1036 (0x040C) |
Protection contre les déclenchements réflexes |