Etat
Etat des alarmes
Le registre d'état des alarmes indique l'état actuel des alarmes :
-
Bit d'alarme = 0 : l'alarme n'est pas active.
-
Bit d'alarme = 1 : l'alarme est active.
Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit du registre d'état des alarmes :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1647 |
5704 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Alarme d'état |
|
A/E |
0 |
Alarme 201 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
1 |
Alarme 202 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
2 |
Alarme 203 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
3 |
Alarme 204 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
4 |
Alarme 205 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
5 |
Alarme 206 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
6 |
Alarme 207 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
7 |
Alarme 208 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
8 |
Alarme 209 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
9 |
Alarme 210 définie par l'utilisateur |
|||||||
|
A/E |
10 |
Préalarme Ir de la protection Long retard (PAL Ir) |
|||||||
|
– |
11 |
Réservé |
|||||||
|
A/E |
12 |
Préalarme Ig de la protection Terre (PAL Ig) |
|||||||
|
– |
13–15 |
Réservé |
Etat du module SDx
Le registre d'état du module SDx indique l'état et la validité des sorties du SDx (2 sorties maximum) :
-
Bit d'état = 0 : la sortie est ouverte.
-
Bit d'état = 1 : la sortie est fermée.
-
Bit de validité = 0 : l'état de la sortie est inconnu.
-
Bit de validité = 1 : l'état de la sortie est connu.
Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état des modules SDx :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2298 |
8857 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Etat du module SDx |
|
A/E |
0 |
Etat de la sortie 1 |
|||||||
|
A/E |
1 |
Etat de la sortie 2 |
|||||||
|
– |
2–7 |
Réservé |
|||||||
|
A/E |
8 |
Validité de la sortie 1 |
|||||||
|
A/E |
9 |
Validité de la sortie 2 |
|||||||
|
– |
10–15 |
Réservé |
Etat du déclenchement
Le registre d'état du déclenchement indique l'état actuel du déclenchement :
-
Bit de déclenchement = 0 : le déclenchement n'est pas actif.
-
Bit de déclenchement = 1 : le déclenchement est actif.
Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état du déclenchement :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
270x0F |
10000 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Etat du déclenchement |
|
A/E |
0 |
Protection Long retard Ir |
|||||||
|
A/E |
1 |
Protection Court retard Isd |
|||||||
|
A/E |
2 |
Protection instantanée Ii |
|||||||
|
A/E |
3 |
Protection Terre Ig |
|||||||
|
E |
4 |
Réservé |
|||||||
|
A/E |
5 |
Protection instantanée intégrée |
|||||||
|
A/E |
6 |
Echec interne du déclencheur (STOP) |
|||||||
|
E |
7 |
Réservé |
|||||||
|
A/E |
8 |
Protection du moteur contre les déséquilibres (Iunbal) |
|||||||
|
A/E |
9 |
Protection moteur contre les blocages (Ijam) |
|||||||
|
A/E |
10 |
Protection du moteur contre les sous-charges (Iunderload) |
|||||||
|
A/E |
11 |
Protection du moteur contre le démarrage long (Ilongstart) |
|||||||
|
A/E |
12 |
Protection contre les déclenchements réflexes |
|||||||
|
– |
13–15 |
Réservé |