Préalarmes
Description générale
Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les deux pré-alarmes suivantes :
-
Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir)
-
Préalarme de la protection Terre (PAL Ig)
Chaque alarme possède un code d'alarme correspondant :
-
PAL Ir = 1013
-
PAL Ig = 1014
Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère l'affichage de l'alarme sur l'afficheur FDM121 :
-
Aucune priorité = N/A (non affecté)
-
priorité basse = 1. Aucune alarme n'est affichée sur l'afficheur FDM121.
-
priorité moyenne = 2. Le voyant de l'afficheur FDM121 est allumé en continu.
-
priorité haute = 3. Le voyant de l'afficheur FDM121 clignote et une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur que l'alarme est active.
Reportez-vous au Guide d'utilisation des déclencheurs Micrologic 5 et 6 PowerPact à châssis H-, J- et L Documents à consulter pour plus d'informations sur la relation entre la priorité des alarmes et l'afficheur FDM121.
Les registres des préalarmes décrivent les paramètres des préalarmes :
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x19F9–0x1A02 |
6650–6659 |
Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir) |
|
0x1A03–0x1A0C |
6660–6669 |
Préalarme de la protection Terre (PAL Ig) |
|
0x1A0D–0x1A16 |
6670–6679 |
Réservé |
Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir)
Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la préalarme de la protection Long retard.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x19F9 |
6650 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme : 0 = Activé, 1 = Désactivé. La valeur définie en usine est 0 (Activé). Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme : N/A, 1, 2 ou 3. La valeur définie en usine est 2 (priorité moyenne). |
|
0x19FA |
6651 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x19FB |
6652 |
R |
1 |
% |
INT16 |
(1) |
A/E |
% de la valeur du seuil de déclenchement Ir. Le réglage d'usine est 90. |
|
0x19FC |
6653 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x19FD |
6654 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
A/E |
Temporisation d'activation (réglée à 1 s) |
|
0x19FE |
6655 |
R |
1 |
% |
INT16 |
(1) |
A/E |
% de la valeur de mise au repos Ir. Le réglage d'usine est 85. |
|
0x19FF |
6656 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
1x0A00 |
6657 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
A/E |
Temporisation de désactivation (réglée à 1 s) |
|
0x1A01–0x1A02 |
6658– 6659 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Pour une application de distribution électrique, la plage est de 40 à 100. Pour une application moteur, la plage est de 10 à 95. |
||||||||
Préalarme de la protection Terre (PAL Ig)
Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la préalarme de la protection Terre.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1A03 |
6660 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme : 0 = Activé, 1 = Désactivé. La valeur définie en usine est 0 (Activé). Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme : N/A, 1, 2 ou 3. La valeur définie en usine est 2 (priorité moyenne). |
|
0x1A04 |
6661 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1A05 |
6662 |
R |
1 |
% |
INT16 |
40–100 |
A/E |
% de la valeur du seuil de déclenchement Ig. Le réglage d'usine est 90. |
|
0x1A06 |
6663 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1A07 |
6664 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
A/E |
Temporisation d'activation (réglée à 1 s) |
|
0x1A08 |
6665 |
R |
1 |
% |
INT16 |
40–100 |
A/E |
% de la valeur de mise au repos Ig. Le réglage d'usine est 85. |
|
0x1A09 |
6666 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1A0A |
6667 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
A/E |
Temporisation de désactivation (réglée à 1 s) |
|
0x1A0B–0x1A0C |
6668–6669 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |