Historique d'événements
Description générale
Les registres d'historique des événements décrivent les 100 derniers événements produits. Le format de l'historique des événements correspond à une série de 100 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant un événement.
Une requête de lecture de 5 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers événements, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'événement.
Par exemple, une requête de lecture de 5 x 3 = 15 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements d'événements de l'historique des événements :
-
Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'événement (événement le plus récent).
-
Les 5 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'événement.
-
Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'événement.
Il existe 2 historiques des événements, 1 par IO module.
|
Module IO |
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|---|
|
IO 1 |
0x39A7–0x39AB |
14760–14764 |
Enregistrement d'événement 1 (enregistrement d'événement le plus récent) |
|
0x39AC–0x39B0 |
14765–14769 |
Enregistrement d'événement 2 |
|
|
0x39A7+5x(n-1)–0x39AB+5x(n-1) |
14760+5x(n-1)–14764+5x(n-1) |
Enregistrement d'événement n |
|
|
0x3B96–0x3B9A |
15255–15259 |
Enregistrement d'événement 100 |
|
|
IO 2 |
0x455F–0x4563 |
17760–17764 |
Enregistrement d'événement 1 (enregistrement d'événement le plus récent) |
|
0x4564–0x4568 |
17765–17769 |
Enregistrement d'événement 2 |
|
|
0x455F+5x(n-1)–0x4563+5x(n-1) |
17760+5x(n-1)–17764+5x(n-1) |
Enregistrement d'événement n |
|
|
0x474E–0x4752 |
18255–18259 |
Enregistrement d'événement 100 |
Enregistrement des événements
Une requête de lecture de bloc de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'événement. L'ordre et la description des registres des enregistrements d'événement de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1 :
|
Enregistrement d'événement 1 (enregistrement d'événement le plus récent) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Registre |
Adresse |
RW |
Type |
Description |
|
0x39A7 |
14760 |
R |
INT16U |
|
|
0x39A8– 0x39AA |
14761– 14763 |
R |
ULP DATE |
Date et heure de l'événement |
|
0x39AB |
14764 |
R |
INT16U |
Type d'événement MSB = 0 (réservé) Apparition de l'événement : LSB = 1 Achèvement de l'événement : LSB = 2 |
Définition des alarmes
Les alarmes sont des événements spécifiques qui doivent être réinitialisés.
Le mode de réinitialisation d'une alarme peut être :
-
automatique : l'alarme est réinitialisée automatiquement lorsqu'elle n'est plus active.
-
manuel : l'alarme est réinitialisée manuellement à l'aide du bouton-poussoir de test/acquittement situé sur la face avant du module IO et lorsque l'alarme n'est plus active.
-
distant : l'alarme est réinitialisée à distance à l'aide de la commande Reset (Réinitialiser) via l'interface de communication et lorsque l'alarme n'est plus active.
Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère l'affichage de l'alarme sur l'afficheur FDM121 :
-
aucune priorité = N/A (non affecté)
-
priorité basse = 1. Aucune alarme n'est affichée sur l'afficheur FDM121.
-
priorité moyenne = 2. Le voyant de l'afficheur FDM121 est allumé en continu.
-
priorité haute = 3. Le voyant de l'afficheur FDM121 clignote et une fenêtre contextuelle indique que l'alarme s'est déclenchée.