Indicateurs de maintenance
Compteur de temps d'utilisation
Le compteur du temps d'utilisation indique le temps d'utilisation du disjoncteur. Le temps d'utilisation s'affiche sur l'EEPROM toutes les heures. Si le compteur du temps d'utilisation atteint la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement du temps d'utilisation se produit, le compteur revient à 0.
Une requête de lecture de 2 registres est nécessaire pour lire le compteur de temps d'utilisation.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749A–0x749B |
29851–29852 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
Compteur de temps d'utilisation |
Compteur de taux d'usure
Le compteur de taux d'usure indique le pourcentage d'utilisation du contact du disjoncteur.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749C |
29853 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32766 |
A/E |
Taux d'usure du contact 0 % = Le contact du disjoncteur est neuf. > 100 % = Le contact du disjoncteur doit être remplacé. |
Compteur de démarrages
Le compteur de démarrages indique le nombre de démarrages à froid (mise sous tension) et le nombre de démarrages à chaud (réinitialisation logicielle du déclencheur MicroLogic).
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749D |
29854 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–32766 |
A/E |
Compteur de démarrages |
Compteur des écritures EEPROM
Le compteur des écritures EEPROM indique le nombre d'emplacements de stockage de la mesure d'énergie sur l'EEPROM. La mesure de l'énergie est écrite sur l'EEPROM toutes les heures. Si le compteur des écritures EEPROM atteint la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement d'écriture EEPROM se produit, le compteur revient à 0.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749E– 749x0F |
29855– 29856 |
R |
1 |
– |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
Compteur des écritures EEPROM |
Compteurs des profils de charge
Les compteurs des profils de charge indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de courant dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de charge atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement de profil de charge se produit, les compteurs sont remis à 0.
Une requête de lecture de 8 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de charge.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74x0B7– 74x0B8 |
29880– 29881 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
Le courant horaire a atteint 0 à 49 % de la plage nominale |
|
74x0B9– 0x74BA |
29882– 29883 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
Le courant horaire a atteint 50 à 79 % de la plage nominale |
|
74x0BB– 0x74BC |
29884– 29885 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
Le courant horaire a atteint 80 à 89 % de la plage nominale |
|
0x74BD– 0x74BE |
29886– 29887 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
Le courant horaire a atteint 90 à 100 % de la plage nominale |
Compteurs des profils de température
Les compteurs des profils de température indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de température dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de température atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement de profil de température se produit, les compteurs reviennent à 0.
Une requête de lecture de 12 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de température.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74C1– 0x74C2 |
29890– 29891 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
La température horaire était < -30 °C (-22 °F) |
|
0x74C3– 0x74C4 |
29892– 29893 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
La température horaire était comprise entre -30 et +59 °C (22 et 138,2°F) |
|
0x74C5– 0x74C6 |
29894– 29895 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
La température horaire était comprise entre +60 et +74 °C (140 et 165,2 °F) |
|
0x74C7– 0x74C8 |
29896– 29897 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
La température horaire était comprise entre +75 et +89 °C (167 et 192,2 °F) |
|
0x74C9– 0x74CA |
29898– 29899 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
La température horaire était comprise entre +90 et +99 °C (194 et 210,2 °F) |
|
0x74CB– 0x74CC |
29900– 29901 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
La température horaire était > 100 °C (212 °F) |
Compteurs des déclenchements de protection
Les compteurs des déclenchements de protection indiquent le nombre des déclenchements de protection pour chaque type de protection : Long retard, Court retard, Instantané, Terre, contre les blocages, les déséquilibres, les démarrages longs et les sous-charges.
Les compteurs des déclenchements de protection s'arrêtent lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.
Une requête de lecture de 9 registres est nécessaire pour lire les compteurs des déclenchements de protection.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74x0D5 |
29910 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection Long retard |
|
74x0D6 |
29911 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection Court retard |
|
74x0D7 |
29912 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection Instantané |
|
74x0D8 |
29913 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection Terre |
|
74x0D9 |
29914 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
E |
Réservé |
|
0x74DA |
29915 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection contre les blocages |
|
0x74DB |
29916 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection contre les déséquilibres |
|
0x74DC |
29917 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection contre le démarrage long |
|
0x74DD |
29918 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Nombre de déclenchements de protection contre les sous-charges |
Compteurs d'alarmes
Les compteurs des alarmes indiquent le nombre d'apparitions des alarmes. Lorsqu'une alarme est configurée, le compteur associé est réglé sur 0. Les compteurs d'alarmes arrêtent d'augmenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.
Une requête de lecture de 13 registres est nécessaire pour lire les compteurs des alarmes.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74F3 |
29940 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 201 définie par l'utilisateur |
|
0x74F4 |
29941 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 202 définie par l'utilisateur |
|
0x74F5 |
29942 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 203 définie par l'utilisateur |
|
0x74F6 |
29943 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 204 définie par l'utilisateur |
|
0x74F7 |
29944 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 205 définie par l'utilisateur |
|
0x74F8 |
29945 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 206 définie par l'utilisateur |
|
0x74F9 |
29946 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 207 définie par l'utilisateur |
|
0x74FA |
29947 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 208 définie par l'utilisateur |
|
0x74FB |
29948 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 209 définie par l'utilisateur |
|
0x74FC |
29949 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de l'alarme 210 définie par l'utilisateur |
|
0x74FD |
29950 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de la préalarme Ir |
|
0x74FE |
29951 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de la préalarme Ig |
|
0x74FF |
29952 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de la préalarme IΔn |
Compteurs des opérations de maintenance
Les compteurs des opérations de maintenance indiquent le nombre de certaines opérations de maintenance. Les compteurs des opérations de maintenance arrêtent d'augmenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.
Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire les compteurs des opérations de maintenance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x751B |
29980 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur d'activations du commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic |
|
0x751C |
29981 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur des raccordements du module de maintenance UTA |
|
0x751D |
29982 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur d'opérations de test de défaut à la terre (avec le clavier MicroLogic uniquement) |
|
0x751E |
29983 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
E |
Réservé |
|
751x0F |
29984 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur d'opérations de test ZSI (Zone Selective Interlocking, interverrouillage sélectif de zone) |
|
0x7520 |
29985 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur d'opérations de test d'injection numérique |
|
0x7521 |
29986 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–10000 |
A/E |
Compteur de commandes de réinitialisation de firmware |