0611IB1304-07

Paramètres réseau IP

Paramètres réseau

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x27FF–0x2800

10240–10241

R

INT32

0–1

Mode de configuration du réseau :

  • 0 = IPv4 uniquement

  • 1 = IPv4 et IPv6

Paramètres IPv4

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x2823–0x2824

10276–10277

R-WC

INT32U

0–2

Mode d'acquisition d'adresse IPv4, défini à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • 0 = Statique

  • 1 = BootP

  • 2 = DHCP

0x2825–0x2826

10278–10279

R

INT32U

Etat de l'acquisition des adresses IPv4 :

  • 0 = Acquisition des adresses IP réussie

  • 1 = Acquisition des adresses IP réussie en cours

  • 2 = Acquisition des adresses IP dupliquée

  • 3 = Erreur lors de l'acquisition des adresses IP

0x2827–0x2828

10280–10281

R-WC

INT32U

Adresse IPv4 de l'interface IFE

Exemple : 169.254.1.1

Registre 10280 = 0xA9FE

Registre 10281 = 0x0101

0x2829–0x282A

10282–10283

R-WC

INT32U

Masque de sous-réseau IPv4

Exemple : 255.255.0.0

Registre 10282 = 0xFFFF

Registre 10283 = 0x0000

0x282B–0x282C

10284–10285

R-WC

INT32U

Adresse IPv4 de passerelle par défaut

Exemple : 169.154.1.1

Registre 10284 = 0xA9FE

Registre 10285 = 0x0101

0x282D–0x2846

10286–10311

Réservé