Divers
Date et heure actuelles
Une requête de lecture de 3 registres est nécessaire pour lire la date actuelle.
La commande de réglage de l'heure absolue (code de commande 769) configure le contenu des registres de la date actuelle.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BB7– 0x0BB9 |
3000– 3002 |
R-WC |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Date et heure actuelles |
Température
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2292 |
8851 |
R |
1 |
°C |
INT16 |
-30– +120 |
A/E |
Température du déclencheur MicroLogic |
Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard
Le temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard est évalué toutes les secondes. Si une autre protection est déclenchée, alors le temps restant jusqu'au déclenchement continue d'être évalué.
Temps restant jusqu'au déclenchement Long retard = 32768 (0x8000) si
-
la protection Long retard est déjà déclenchée ;
-
le temps restant jusqu'au déclenchement Long retard est inférieur à 1 s ;
-
aucun défaut n'est détecté par la protection Long retard.
Si le temps restant jusqu'au déclenchement Long retard est > 7 200 s, le temps restant jusqu'au déclenchement Long retard = 7 200 s.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A0 |
8865 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1–7200 |
A/E |
Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard |
Sens de rotation des phases
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A7 |
8872 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
0 = ordre des phases ABC 1 = ordre des phases ACB |
Etat d'échec
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x72CD |
29390 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
État d'échec |
|
A/E |
0 |
Réservé |
|||||||
|
A/E |
1 |
STOP (échec interne) 0 = Aucun échec interne 1 = Echec interne |
|||||||
|
A/E |
2 |
ERROR (échec interne) 0 = Aucun échec interne 1 = Echec interne |
|||||||
|
A/E |
3–15 |
Réservé |
Commutateurs rotatifs du déclencheur MicroLogic
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7525 |
29990 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–9 |
A/E |
Position du commutateur rotatif 1 du déclencheur MicroLogic (Ir) |
|
0x7526 |
29991 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–9 |
A/E |
Position du commutateur rotatif 2 du déclencheur MicroLogic (Isd, Ig/IΔn) |
État du commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7527 |
29992 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
0 = Commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic ouvert 1 = Commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic fermé |
Alimentation 24 VCC auxiliaire
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7528 |
29993 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
0 = Alimentation 24 VCC auxiliaire absente 1 = Alimentation 24 VCC auxiliaire présente |
DEL du déclencheur MicroLogic
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7534 |
30005 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
DEL du déclencheur MicroLogic |
|
A/E |
0 |
Voyant Ready 0 = Pas prêt (la DEL ne clignote pas) 1 = Prêt (la DEL clignote) |
|||||||
|
A/E |
1 |
DEL de préalarme (application de distribution uniquement) 0 = La préalarme n'est pas active (la DEL est éteinte) 1 = La préalarme est active (la DEL est allumée en continu) |
|||||||
|
A/E |
2 |
DEL de surcharge 0 = La surcharge n'est pas active (la DEL est éteinte) 1 = La surcharge est active (la DEL est allumée en continu) |
|||||||
|
A/E |
3–15 |
Réservé |