0611IB1304-07

Commandes génériques

Modifier l'état de la sortie

La commande permet de changer l’état des sorties du module d’E/S (sorties définies par l’utilisateur) en utilisant le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Pour modifier l'état de la sortie, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

1672

Code de commande = 1672

0x1F40

8001

INT16U

13

Nombre de paramètres (octets) = 13

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur

0x1F45

8006

INT16U

1–3

Numéro de la sortie

  • 1 = sortie 1

  • 2 = sortie 2

  • 3 = sortie 3

0x1F46

8007

INT16U

Valeur à configurer :

  • 0x0000 = Modifier l'état de la sortie à 0 (Désactivé)

  • 0x0100 = Modifier l'état de la sortie à 1 (Activé)

Réinitialiser l'alarme IO Module

Les alarmes peuvent être lues à partir du registre d'état des alarmes.

Pour réinitialiser les alarmes du module IO, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

41099

Code de commande = 41099

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur

Activer/désactiver les commandes simples

Pour activer ou désactiver les commandes simples, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

41100

Code de commande = 41100

0x1F40

8001

INT16U

11

Nombre de paramètres (octets) = 11

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur

0x1F45

8006

INT16U

MSB : Activer ou désactiver

  • 0 = Désactiver la commande simple

  • 1 = Activer la commande simple

LSB = 0 (non utilisé)

Acquitter la sortie en auto-maintien

Pour acquitter la sortie en auto-maintien, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

41102

Code de commande = 41102

0x1F40

8001

INT16U

11

Nombre de paramètres (octets) = 11

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur

0x1F45

8006

INT16U

MSB:

  • 0x01 = Relais de sortie numérique 1

  • 0x02 = Relais de sortie numérique 2

  • 0x03 = Relais de sortie numérique 3

  • 0xFF = Déverrouiller toutes les sorties numériques

LSB = 0 (non utilisé)

Réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques

Les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques peuvent être lues dans les registres d’entrées analogiques.

Pour réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42890

Code de commande = 42890

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur