Etat du disjoncteur
Etat du disjoncteur
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0232 |
563 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Registre d'état du disjoncteur |
|
0 |
Etat d'entrée OF 0 = Le disjoncteur est ouvert. 1 = Le disjoncteur est fermé. |
||||||||
|
1 |
Etat d'entrée SD 0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché. 1 = Le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir. |
||||||||
|
2 |
Etat d'entrée SDE 0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique. 1 = Le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris lors d'un test de défaut à la terre). |
||||||||
|
– |
3–15 |
Réservés (forcés à 0) |
Etat de l'/du Motor Operator communicant
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0233 |
564 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Registre d'état de l'/du motor operator communicant |
|
0 |
Motor operator 0 = non disponible 1 = disponible |
||||||||
|
1 |
Mode manu/auto 0 = manu 1 = auto |
||||||||
|
2 |
Dernière commande 0 = dernière commande réussie 1 = dernière commande échouée |
||||||||
|
3 |
Activer la réinitialisation automatique 0 = réinitialisation automatique non activée. 1 = réinitialisation automatique activée. |
||||||||
|
4 |
Activer la réinitialisation même si SDE 0 = réinitialisation non activée si le disjoncteur est déclenché sur défaut électrique. 1 = réinitialisation activée même si le disjoncteur est déclenché sur défaut électrique. |
||||||||
|
5 |
Mode de commande locale/à distance dans le menu de l'afficheur FDM121 0 = Mode de commande à distance (valeur par défaut), l'/le motor operator communicant est contrôlé uniquement via une commande Modbus. 1 = Mode de commande locale, l'/le motor operator communicant est contrôlé uniquement via le menu de l'afficheur FDM121. |
||||||||
|
– |
6–15 |
Réservés (forcés à 0) |