DP_Control_Resistor (PROFIBUS DP)
Eingänge
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
i_xEnable |
BOOL |
Aktiviert die Funktionsblock-Verarbeitung. Zyklische Daten werden von der/zur Hardware-E/A-Schnittstelle gelesen/geschrieben. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_xRun |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Vorwärtsschalter geschlossen. |
Zyklische Daten |
|
i_xTripReset |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden erkannte Auslösungen, deren Auslösungsrücksetzungsbedingungen erfüllt sind, für diesen Avatar zurückgesetzt. |
Zyklische Daten |
|
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
Kann verwendet werden, um die azyklische Ausführung zu blockieren, wenn die azyklische Kommunikation eines anderen Funktionsblocks aktiv ist. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_xExecute |
BOOL |
Startet eine azyklische Anforderung auf einer steigenden Flanke. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_hwStartAddress |
Variante |
Muss der ersten Adresse des zyklischen Eingabe-Adressbereichs des zugehörigen Avatars entsprechen, damit die zyklische Lesen-Kommunikation ausgeführt werden kann. |
Kommunikationsparameter |
E/A
|
InOut |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
iq_hwQWAddress |
WORD |
Muss der Ausgabe-Adresse des zugehörigen Avatars entsprechen, damit die zyklische Schreiben-Kommunikation ausgeführt werden kann. |
Kommunikationsparameter |
Ausgänge
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
q_xActive |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Funktionsblock aktiviert oder eine azyklische Anforderung ist aktiv. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xError |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Fehler erkannt, während der Avatar-Funktionsblock ausgeführt wurde. Ausführliche Informationen zum erkannten Fehler können Sie dem Wert der Fehler-ID entnehmen. |
Funktionsblock-Status |
|
q_dwErrorID |
DWORD |
Die Fehler-ID zeigt ausführliche Informationen über den erkannten Fehler an. Mögliche Werte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben. |
Funktionsblock-Status |
|
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
Der azyklische Status bietet ausführliche Informationen über die azyklische Feldbus-Kommunikation, einschließlich Angaben zu erkannten Fehlern. Ausführliche Informationen zu den Statuswerten finden Sie unter Funktionsblock-Bibliothek. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist eine azyklische Anforderung noch aktiv. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xReady |
BOOL |
Zeigt WAHR an, wenn der Funktionsblock bereit für den Empfang eines Ausführen-Befehls ist. |
Zyklische Daten |
|
q_xUpstrVPres1 |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des ersten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt. |
Zyklische Daten |
|
q_xRun |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Vorwärtsschalter geschlossen. |
Zyklische Daten |
|
q_xLoadStart |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der Motor in der Startphase. |
Zyklische Daten |
|
q_xLoadRun |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Lauf- oder Schließen-Befehl ausgeführt und Strom fließt in den Polen (entspricht Motor in Betrieb, gilt aber auch für Nicht-Motor-Avatars). |
Zyklische Daten |
|
q_xAlarm |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzalarm erkannt. |
Zyklische Daten |
|
q_xTripped |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzauslösungsereignis erkannt. |
Zyklische Daten |
|
q_xReadyToReset |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, erfüllt der Avatar die Auslösungsrücksetzungsbedingungen und kann mit dem Befehl „Auslösung – Zurücksetzen“ zurückgesetzt werden. |
Zyklische Daten |
|
q_xAssetAlarm |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat ein Leistungsgerät oder ein SIL*-Starter im Avatar 90 % der erwarteten Lebensdauer erreicht oder überschritten (pro Avatar-Parameter). |
Zyklische Daten |
|
q_udiIRMSAvg |
UDINT |
Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte an. (Einheit: A) |
Zyklische Daten |
|
q_udtControl |
UDT_Control |
Das ist eine Struktur azyklischer Statusdaten für Steuerungs-Avatars, zu der Informationen über Alarm- und Auslösungsmeldungen sowie Wartungsdaten des Avatars gehören. Ausführliche Informationen über die Struktur dieses UDT finden Sie unter UDT_Control. Eine Übersicht der Mitglieder des UDT, die von diesem Avatar unterstützt werden, finden Sie unter Unterstützte Mitglieder von UDT_Control. |
Azyklische Daten |
Status- und Fehlercodes von ConstTeSysIsland
|
Mitgliedsbezeichnung |
Verwendet vom Funktionsblock |
|---|---|
|
Cdw_ErrNoMsg |
Ja |
|
Cdw_ErrInternal |
Ja |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
Ja |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
Nein |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
Nein |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
Ja |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
Ja |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
Nein |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
Nein |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
Ja |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
Nein |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
Nein |