Funktionsblockbibliothek integrieren
Zur Integration der IEC 61131-3-Funktionsblock-Bibliotheksdatei für die TeSys island-PROFINET IO- und -PROFIBUS DP-Buskoppler laden Sie die Datei unter https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/ herunter.
Führen Sie nach dem Herunterladen der Datei die folgenden Schritte zu ihrer Installation im Siemens TIA Portal aus:
-
Starten Sie das Siemens TIA Portal und klicken Sie auf Projektansicht.
-
Wählen Sie im Menü „Extras“ die Option Globale Bibliotheken → Bibliothek dearchivieren aus und klicken Sie auf OK.
-
Wählen Sie die Archivdatei der Funktionsblockbibliothek aus, die Sie heruntergeladen haben.
-
Klicken Sie auf Öffnen und wählen Sie das Verzeichnis Automation als Zielverzeichnis aus.
-
Klicken Sie auf OK.
-
Möglicherweise erscheint das folgende Fenster „Bibliothek öffnen“, in dem Sie aufgefordert werden, ein Upgrade der Bibliotheksversion auf Version 15.1 durchzuführen. Das ist abhängig von der von Ihnen verwendeten TIA Portal-Version.
Bibliothek öffnen
-
Klicken Sie im Fenster „Bibliothek öffnen“ auf Hochrüsten. Das Fortschrittsfenster für das Bibliotheks-Upgrade wird angezeigt.
Die Funktionsblockbibliothek wird geöffnet und im Bereich „Globale Bibliotheken“ des Siemens TIA Portal angezeigt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Unterlagen zum Siemens TIA Portal sowie unter Dokumentation des Herstellers.
Bibliothekskompatibilität: Die Funktionsblockbibliothek für den Zugriff auf TeSys™ island über die PROFIBUS DP- und PROFINET IO-Buskoppler ist mit Siemens TIA Portal V15 kompatibel. Alle in der Bibliothek enthaltenen Funktions- und Datenblöcke wurden für einen nicht-optimierten Zugriff erstellt. Für die Funktionsblöcke in der Bibliothek müssen zur Ausführung bestimmte System-Funktionsblöcke auf den SIMATIC-SPS verfügbar sein. Eine ausführliche Beschreibung dieser Abhängigkeiten finden Sie im Abschnitt Funktionsblock-Bibliothek.