UDT_PredictiveAlarmMessages
Der UDT PredictiveAlarmMessages wird beim Importieren der Prognosealarm-Statusmeldungen von der SoMove™-Software in das TIA Portal als Vorlage verwendet. Dieser UDT enthält die Prognosealarm-Statusmeldungen für einen Avatar. Ausführliche Informationen zum Import von Prognosealarm-Statusmeldungen finden Sie in der TeSys™ island Schnellstartanleitung für PROFINET- und PROFIBUS-Anwendungen (Dokumentnummer 8536IB1916).
Elemente
|
Element |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PAStatusMessage0 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 0 |
|
PAStatusMessage1 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 1 |
|
PAStatusMessage2 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 2 |
|
PAStatusMessage3 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 3 |
|
PAStatusMessage4 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 4 |
|
PAStatusMessage5 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 5 |
|
PAStatusMessage6 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 6 |
|
PAStatusMessage7 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 7 |
|
PAStatusMessage8 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 8 |
|
PAStatusMessage9 |
STRING[150] |
Nachricht verknüpft mit Prognosealarm-Bit 9 |