DOCA0272DE-00

Allgemeine Avatar-Funktionsblöcke

Einige Datensätze und Funktionen sind allen Avatars gemein. Für diese wurden allgemeine Funktionsblöcke für den Datenzugriff definiert. Sie funktionieren zusammen mit jedem Avatar, der diese Datensätze und Funktionen unterstützt (Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Funktionsblock-Beschreibungen). Diese Funktionsblöcke befinden sich in den Ordnern „DP_Common“ und „PN_Common“. Für jeden Avatar, für den die Funktion eingesetzt wird bzw. für den die Daten abgerufen werden, muss eine separate Instanz der Funktionsblöcke erstellt werden. Dabei müssen die gleichen Datenzugriffsparameter wie für die Avatar-Steuerungsfunktionsblöcke verwendet werden. Der Zugriff auf azyklische Daten sollte extern gesperrt werden, damit erkannte Fehler aufgrund der Ressourcenbeschränkungen der SPS wie unter Azyklische Daten beschrieben vermieden werden können. Für die zyklische Kommunikation ist das Protokoll so konzipiert, dass es zwischen verschiedenen Funktionsblöcken zu keinen Störungen kommt.

Allgemeine Avatar-Funktionsblöcke nutzen eine Kombination aus zyklischen Eingabe- und Ausgabedaten sowie azyklische Lesen-Anforderungen – je nach der Funktion, die sie zur Verfügung stellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?