DOCA0272DE-00

Geräte-Asset-Management-Funktionsblöcke

Asset-Management-Daten ergänzen die Daten des System-Avatars und der einzelnen Geräte-, Last- und Anwendungs-Avatars. Die Asset-Management-Daten von Inselgeräten können über die Geräte-Asset-Management-Funktionsblöcke aufgerufen werden. Für jeden Gerätetyp wurde ein eigener Funktionsblock erstellt. Starter und SIL-Starter* teilen eine gemeinsame Implementierung wie auch die Digital- und Analog-E/A-Module. Diese Funktionsblöcke befinden sich in den Ordnern „DP_Devices“ und „PN_Devices“. Die Funktionsblöcke müssen für jedes Gerät, für das Asset-Management-Daten abgerufen werden, instanziiert werden.

Die Geräte-Asset-Management-Funktionsblöcke verwenden ausschließlich azyklische Lesen-Anforderungen.

HINWEIS: Für PROFINET IO und PROFIBUS DP werden die Geräte des TeSys™ island in den Steckplätzen auf dem TeSys™ island-Busgerät beginnend mit Steckplatznummer 101 dargestellt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?