DOCA0272DE-00

Avatar-Steuerungsfunktionsblöcke

Für jeden Avatar-Typ (Gerät, Last oder Anwendung) stellt die TeSys™ island-Funktionsblock-Bibliothek für das TIA Portal einen speziellen Steuerungsfunktionsblock im Ordner „DP_Avatar“ oder „PN_Avatar“ zur Verfügung. Diese Funktionsblöcke können für die Steuerung der Funktionen der jeweiligen Avatars und zum Abruf der Statusinformationen über den Avatar verwendet werden. Für jede Avatar-Instanz auf einem TeSys™ island ist auch eine eigene Instanz des entsprechenden Avatar-Steuerungsfunktionsblocks im SPS-Programm erforderlich, wenn er über das SPS-Programm gesteuert wird.

Avatar-Steuerungsfunktionsblöcke nutzen eine Kombination aus zyklischen Eingabe- und Ausgabedaten sowie azyklische Lesen-Anforderungen – je nach Funktion des einzelnen Funktionsblocks und der Daten, die vom Avatar zur Verfügung gestellt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?