DOCA0272DE-00

TeSys™ island-Buskoppler einer CPU zuweisen

  1. Öffnen Sie die „Netzsicht“ über den Eintrag „Geräte & Netze“ im Bereich „Projektnavigation“.

  2. Linksklicken Sie auf die Ethernet-Schnittstelle des TeSys island-Buskopplers und ziehen Sie sie zur Ethernet-Schnittstelle der CPU.

    Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, wird das Gerät der SPS zugewiesen. Oder Sie können auf dem TeSys island-Gerät auf „Not assigned“ (Nicht zugewiesen) klicken und die entsprechende SPS mit Schnittstelle in dem Dialogfeld auswählen, das sich bei diesem Vorgang öffnet.

    TeSys island – Geräte & Netze

  3. Während Sie das Gerät der SPS zuweisen, weist das Siemens® TIA Portal den TeSys™ island-Modulen automatisch I- und Q-Adressen zu. Wenn die I- und Q-Adressen bearbeitet werden müssen, wechseln Sie zur Geräteansicht des Buskopplers und geben die gewünschten Adressen ein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?