DP_Power_Interface_Module_AssetMgmt (PROFIBUS DP)
Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den Parametern der Funktionsblock-Schnittstelle.
Eingänge
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
i_xEnable |
BOOL |
Aktiviert die Funktionsblock-Verarbeitung. Zyklische Daten werden von der/zur Hardware-E/A-Schnittstelle gelesen/geschrieben. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
Kann verwendet werden, um die azyklische Ausführung zu blockieren, wenn die azyklische Kommunikation eines anderen Funktionsblocks aktiv ist. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_xExecute |
BOOL |
Startet eine azyklische Anforderung auf einer steigenden Flanke. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_hwModuleHWID |
HW_IO |
Muss der Hardware-Kennung des zugehörigen Geräts entsprechen, damit die azyklische Kommunikation ausgeführt werden kann. |
Kommunikationsparameter |
Ausgänge
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
q_xActive |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Funktionsblock aktiviert oder eine azyklische Anforderung ist aktiv. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xError |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Fehler erkannt, während der Avatar-Funktionsblock ausgeführt wurde. Ausführliche Informationen zum erkannten Fehler können Sie dem Wert der Fehler-ID entnehmen. |
Funktionsblock-Status |
|
q_dwErrorID |
DWORD |
Die Fehler-ID zeigt ausführliche Informationen über den erkannten Fehler an. Mögliche Werte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben. |
Funktionsblock-Status |
|
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
Der azyklische Status bietet ausführliche Informationen über die azyklische Feldbus-Kommunikation, einschließlich Angaben zu erkannten Fehlern. Ausführliche Informationen zu den Statuswerten finden Sie unter Funktionsblock-Bibliothek. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist eine azyklische Anforderung noch aktiv. |
Funktionsblock-Status |
|
q_udtProductData |
UDT_ProductData |
Enthält alle relevanten Produktdaten des Geräts. |
Azyklische Daten |
|
q_udiTimeOn |
UDINT |
Die Einschaltdauer des Geräts. |
Azyklische Daten |
|
q_uiNumDevEvt |
UINT |
Die Anzahl der erkannten Geräteereignisse. |
Azyklische Daten |
|
q_udiNumDevicePowOn |
UDINT |
Die Anzahl der Aus-/Wiedereinschaltvorgänge des Geräts. |
Azyklische Daten |
|
q_uiMaxIrms |
UINT |
Der maximale Stromwert, der während der Geräte-Lebensdauer gemessen wurde. |
Azyklische Daten |
|
q_udiAvgIrms |
UDINT |
Der berechnete Strommittelwert. |
Azyklische Daten |