DOCA0272DE-00

Datenzugriff

Wie bereits erwähnt verwenden die Funktionsblöcke – je nach Funktion – sowohl zyklische als auch azyklische Kommunikationsmechanismen, um Daten vom TeSys™ island abzurufen und Daten an das TeSys™ island zu senden.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Übersicht, wie diese beiden Kommunikationsmechanismen an der Funktionsblock Schnittstelle gesteuert werden können, welche Statusinformationen zur Kommunikation verfügbar sind und welche Parameter an der Konfiguration des Datenzugriffs beteiligt sind.

Variablen zur Steuerung der zyklischen Kommunikation

Funktionsblock-Status

Variablen zur Steuerung der Avatar-Kommunikation

Avatar-Status

Variablen zur Steuerung der azyklischen Kommunikation

Ergebnisse der azyklischen Kommunikation

Parameter für zyklische und azyklische Kommunikation

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?