PN_SystemDiag (PROFINET IO)
Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den Parametern der Funktionsblock-Schnittstelle.
Eingänge
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
i_xEnable |
BOOL |
Aktiviert die Funktionsblock-Verarbeitung. Zyklische Daten werden von der/zur Hardware-E/A-Schnittstelle gelesen/geschrieben. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_xResetAlarmCnt |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Zähler für erkannte Alarme im System auf 0 eingestellt. |
Zyklische Daten |
|
i_xResetEvtCnt |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Zähler für erkannte geringfügige Ereignisse im System auf 0 eingestellt. |
Zyklische Daten |
|
i_xResetCommErrCnt |
BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, wird der Zähler für erkannte Fehler der Feldbuskommunikation auf 0 eingestellt. |
Zyklische Daten |
|
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
Kann verwendet werden, um die azyklische Ausführung zu blockieren, wenn die azyklische Kommunikation eines anderen Funktionsblocks aktiv ist. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_xExecute |
BOOL |
Startet eine azyklische Anforderung auf einer steigenden Flanke. |
Funktionsblock-Steuerung |
|
i_hwSubmHWID |
HW_IO |
Muss der Hardware-Kennung des azyklischen Untermoduls des zugehörigen Avatars entsprechen, damit die azyklische Kommunikation ausgeführt werden kann. |
Kommunikationsparameter |
|
i_hwStartAddress |
Variante |
Muss der ersten Adresse des zyklischen Eingabe-Untermodul-Adressbereichs des zugehörigen Avatars entsprechen, damit die zyklische Lesen-Kommunikation ausgeführt werden kann. |
Kommunikationsparameter |
E/A
|
InOut |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
iq_hwQBAddress |
Byte |
Muss der Adresse des zyklischen Ausgabe-Untermoduls entsprechen, damit die zyklische Schreiben-Kommunikation ausgeführt werden kann. |
Kommunikationsparameter |
Ausgänge
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Variablenkategorie |
|---|---|---|---|
|
q_xActive |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Avatar-Funktionsblock aktiviert oder eine azyklische Anforderung ist aktiv. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xError |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Fehler erkannt, während der Avatar-Funktionsblock ausgeführt wurde. Ausführliche Informationen zum erkannten Fehler können Sie dem Wert der Fehler-ID entnehmen. |
Funktionsblock-Status |
|
q_dwErrorID |
DWORD |
Die Fehler-ID zeigt ausführliche Informationen über den erkannten Fehler an. Mögliche Werte sind in der nachstehenden Tabelle angegeben. |
Funktionsblock-Status |
|
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
Der azyklische Status bietet ausführliche Informationen über die azyklische Feldbus-Kommunikation, einschließlich Angaben zu erkannten Fehlern. Ausführliche Informationen zu den Statuswerten finden Sie unter Funktionsblock-Bibliothek. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist eine azyklische Anforderung noch aktiv. |
Funktionsblock-Status |
|
q_xSILStopStatus |
BOOL |
Status der „SIL* -Gruppen-Stopp“-Funktion. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, hat keine SIL-Gruppe einen „SIL-Gruppen-Stopp“-Befehl erhalten. |
Zyklische Daten |
|
q_xVFluctControl |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wird eine Steuerspannungsschwankung erkannt. |
Zyklische Daten |
|
q_udtDiagData |
BOOL |
Das ist eine Struktur azyklischer Systemdiagnosedaten, zu der Informationen über den „SIL-Gruppen-Stopp“-Status und „Erkannte Ereignisse“-Zähler des Systems gehören. Ausführliche Informationen über die Struktur dieses UDT finden Sie unter UDT_SystemDiag. |
Azyklische Daten |
Status- und Fehlercodes von ConstTeSysIsland
|
Mitgliedsbezeichnung |
Verwendet vom Funktionsblock |
|---|---|
|
Cdw_ErrNoMsg |
Ja |
|
Cdw_ErrInternal |
Ja |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
Ja |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
Ja |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
Nein |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
Ja |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
Ja |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
Nein |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
Nein |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
Ja |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
Nein |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
Nein |