UDT_SystemWriteCmds
Der UDT SystemWriteCmds wird zur Übertragung der azyklischen System-Rücksetzungsbefehle und der Avatar-Energie-Preset-Daten verwendet. Die Schnittstellen der Funktionsblöcke „PN_SystemWriteCmds“ und „DP_SystemWriteCmds“ enthalten diesen UDT als Parameter.
Elemente
|
Element |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
stSystemWrite |
STRUCT |
Die azyklischen Schreiben-Befehle des Systems. Siehe Struct SystemWrite. |
|
aAvatarWrite |
Array[1–20] von STRUCT |
Enthält eine Reihe der azyklischen Schreiben-Befehle von allen 20 möglichen Avatars. Siehe Struct AvatarWrite. |
Struct SystemWrite
|
Element |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
usiResetVoltageDipCnt |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „VDipCnt“ zurückgesetzt. |
|
usiResetVoltageSwellCnt |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „VSwellCnt“ zurückgesetzt. |
|
usiResetMaxTotActive |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, werden der Wert des Parameters „MaxTotActPow“ und der zugehörige Zeitstempel „MaxTotActPowTimestamp“ zurückgesetzt. |
|
usiResetMaxTotReactive |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, werden der Wert des Parameters „MaxTotReactPow“ und der zugehörige Zeitstempel „MaxTotReactPowTimestamp“ zurückgesetzt. |
|
usiResetMinTruePow |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, werden der reale Wert des Parameters „MinTruePowFact“ auf „1“ und der zugehörige Zeitstempel „MinTruePowFactTimestamp“ zurückgesetzt. |
|
usiResetMaxTruePow |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, werden der reale Wert des Parameters „MaxTruePowFact“ auf „1“ und der zugehörige Zeitstempel „MaxTruePowFactTimestamp“ zurückgesetzt. |
|
usiResetTotReactEng |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „TotReactEnergy“ zurückgesetzt. |
|
usiResetTotActEng |
USINT |
Wenn dieser Eingang auf „1“ eingestellt ist, wird der Wert des Parameters „TotActEnergy“ zurückgesetzt. |
Struct AvatarWrite
|
Element |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
usiSetActEng |
USINT |
Befehl zum Einstellen des Gesamtwirkenergiewerts auf den Gesamtwirkenergie-Preset-Wert. |
|
usiSetReactEng |
USINT |
Befehl zum Einstellen des Gesamtblindenergiewerts auf den Gesamtblindenergie-Preset-Wert. |
|
udiTotActEngValue |
UDINT |
Legt den Gesamtwirkenergie-Preset-Wert fest. |
|
udiTotReactEngValue |
UDINT |
Legt den Gesamtblindenergie-Preset-Wert fest. |