DOCA0272DE-00

System-Avatar-Funktionsblöcke

Der System-Avatar repräsentiert die gesamte Insel als ein System. Der System-Avatar ermöglicht die Einstellung der Netzwerkkonfiguration und berechnet die Daten auf der Inselebene. Die Funktionsblöcke dieser Kategorie ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Funktionen des System-Avatars sowie auf dessen Diagnose-, Energie- und Asset-Management-Daten. Die Funktionsblöcke dieser Kategorie befinden sich jeweils in den Ordnern „DP_System“ (PROFIBUS DP) und „PN_System“ (PROFINET IO) der Bibliothek.

System-Avatar-Funktionsblöcke nutzen eine Kombination aus zyklischen Eingabe- und Ausgabedaten sowie azyklischen Lesen- und Schreiben-Anforderungen – je nach Funktion des einzelnen Funktionsblocks.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?