DOCA0272DE-00

Geltungsbereich des Dokuments

Diese Schnellstartanleitung enthält:

  • Anweisungen für die Konfiguration eines TeSys™ island-Geräts in der Siemens® TIA Portal-Umgebung (Totally Integrated Automation).

  • Eigenschaften von Siemens SIMATIC S7–1200-CPUs und PROFINET IO als Bussysteme. Beim Einsatz von PROFIBUS DP- oder S7–1500-SPS sind die Grundprinzipien für die Verwendung die gleichen wie bei den vorstehenden Bussystemen. Bei der Arbeit mit anderen Systemen kann das Verfahren variieren. In dieser Anleitung werden diese Unterschiede erläutert.

  • Informationen zu den TeSys island-IEC 61131-3-Funktionsblock-Bibliotheken für das Siemens TIA Portal. Diese Bibliotheken bestehen hauptsächlich aus Funktionsblöcken, die zur Steuerung, Überwachung und Diagnose der Avatars und Geräte von TeSys island in einem SPS-Programm, das im Siemens TIA Portal geschrieben wurde, verwendet werden können.

  • Angaben zu den Schnittstellen der besagten Funktionsblöcke sowie eine Einführung in ihre Verwendung zur Unterstützung bei der Erstellung eines solchen SPS-Programms. Es werden auch die Anforderungen und Voraussetzungen beschrieben, die für die Nutzung der Funktionsblöcke erfüllt werden müssen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?