PROFINET-Gerätename zuweisen
Für die PROFINET IO-Steuerung (in diesem Fall die SPS) ist der PROFINET-Name des Geräts erforderlich, damit das PROFINET IO-Gerät im Netzwerk gefunden werden kann. Um zu überprüfen, ob der Name im Siemens® TIA Portal mit der Einstellung in der SoMove™-Software übereinstimmt, führen Sie das folgende Verfahren aus:
-
Suchen Sie in der SoMove™-Software den Netzwerknamen für den Buskoppler in den System-Avatar-Einstellungen unter FELDBUS → ANLAUF → Netzwerkname. Das ist der PROFINET-Standardname des Geräts.
-
Suchen Sie im Siemens® TIA Portal den PROFINET-Namen für den Buskoppler in den PROFINET-Schnittstelleneinstellungen des TeSys™ island-Buskopplers.
-
Wenn die Namen nicht identisch sind, muss der PROFINET-Name mit einer der beiden folgenden Optionen geändert werden:
-
Deaktivieren Sie im Siemens TIA Portal das Kontrollkästchen PROFINET-Gerätename automatisch generieren und ersetzten Sie den PROFINET-Gerätenamen mit dem PROFINET-Namen, der im TeSys™ island-Buskoppler verwendet wird.
-
Weisen Sie den PROFINET-Namen, der im Siemens TIA Portal verwendet wird, dem TeSys™ island entweder über die SoMove™-Software oder über das OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) von TeSys™ island zu.
-
Weisen Sie den PROFINET-Namen dem TeSys island mit PROFINET-DCP-Befehlen (Discovery and Configuration Protocol) zu. Verwenden Sie dazu die integrierte Siemens TIA Portal-Funktion für die Zuweisung des PROFINET-Namens (weitere Informationen hierzu finden Sie im Siemens TIA Portal-Informationssystem). Sobald der Name zugewiesen wurde, sollte die Konfiguration von TeSys™ island in der SoMove™-Software gelesen werden, um sicherzustellen, dass der Name nicht überschrieben wird, wenn das SoMove™-Projekt erneut auf dem TeSys island zum Einsatz kommt.
-
Informationen zum Aufrufen der System-Avatar-Einstellungen finden Sie in der TeSys™ island DTM Online-Hilfe (Dokumentnummer 8536IB1907). Informationen zum Aufrufen der PROFINET-Geräteeigenschaften finden Sie im Siemens TIA Portal-Informationssystem.