DOCA0272DE-00

Installationsanforderungen

Für eine optimale Nutzung der hier beschriebenen Funktionsblock-Bibliothek für das TIA Portal empfehlen wir, dass Sie sie im Kontext einer vollständigen TIA-Portal-Integration für TeSys island verwenden. Neben der Installation der Funktionsblock-Bibliothek müssen dafür auch die Gerätebeschreibungen für TeSys island für PROFIBUS DP, für PROFINET IO oder für beide installiert werden. Darüber hinaus ist für die AML-Import-/Export-Funktion für die Inselkonfiguration die Installation des optionalen TIA Portal-Pakets „TIA Portal Openness“ erforderlich.

Weitere Informationen zur Verwendung und Installation der anderen Teile der TeSys island-TIA Portal-Integration sowie Anweisungen für den Import der Funktionsblock-Bibliothek in das TIA Portal finden Sie im Abschnitt Bibliothek-Funktionsblock in ein TIA Portal-Projekt importieren.

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Abschnitte Software-Installation und Integrationsverfahren lesen, bevor Sie die TeSys island-Funktionsblock-Bibliothek für das TIA Portal verwenden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?