UDT_SystemDiag
Der UDT SystemDiag wird zur Übertragung der azyklischen Diagnosedaten des Systems verwendet. Die Schnittstellen der Funktionsblöcke der PROFINET IO- und PROFIBUS DP-Systemdiagnose-Avatars enthalten diesen UDT als Parameter.
Elemente
|
Element |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
CntErrComm |
UINT |
Anzahl der erkannten Fehler in der Feldbuskommunikation. |
|
CntAllAlarms |
UINT |
Anzahl der erkannten Alarme im System. |
|
CntSystemEvt |
UINT |
Anzahl der erkannten geringfügigen Ereignisse im System. |
|
EvtRecReg1 |
STRUCT |
Informationen zu einem erkannten geringfügigen Ereignis – Register 1. Siehe Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg2 |
STRUCT |
Informationen zu einem erkannten geringfügigen Ereignis – Register 2. Siehe Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg3 |
STRUCT |
Informationen zu einem erkannten geringfügigen Ereignis – Register 3. Siehe Struct EvtRecRegX. |
|
EvtRecReg4 |
STRUCT |
Informationen zu einem erkannten geringfügigen Ereignis – Register 4. Siehe Struct EvtRecRegX |
|
EvtRecReg5 |
STRUCT |
Informationen zu einem erkannten geringfügigen Ereignis – Register 5. Siehe Struct EvtRecRegX. |
|
SILStopMsgGrp1 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“*-Funktion der SIL-Gruppe 1. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp2 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 2. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp3 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 3. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp4 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 4. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp5 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 5. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp6 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 6. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp7 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 7. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp8 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 8. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp9 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 9. Siehe Struct SILStopMsgX. |
|
SILStopMsgGrp10 |
STRUCT |
Status der „SIL-Stopp 0“-Funktion der SIL-Gruppe 10. Siehe Struct SILStopMsgX. |
Struct EvtRecRegX
|
Element |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
DTL |
DTL |
TIA-Zeitstempel-Format |
|
FFFF |
WORD |
Kennung für erkanntes geringfügiges Ereignis. 0000: Kein geringfügiges Ereignis erkannt. 0001: Kein Modul in der Insel. 0002: Die Anzahl der in der Insel erkannten physischen Geräte überschreitet die zulässige Grenze. 0003: Keine Übereinstimmung der Module. 0004: Spannungsschwankungen bei der Steuerspannungsversorgung der Insel. |
Struct SILStopMsgX
|
Element |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
SILGrpNotInSysConf |
BOOL |
Die SIL-Gruppe ist nicht in der Systemkonfiguration vorhanden. |
|
Reserviert |
BOOL |
SIL-Gruppe vom Avatar-Geräteereignis betroffen |
|
SILCmdRecSILStarterNotOpen |
BOOL |
„SIL-Gruppen-Stopp“-Befehl empfangen; SIL-Starter sind noch nicht geöffnet |
|
SILCmdOkSILStarterOpened |
BOOL |
„SIL-Gruppen-Stopp“-Befehl erfolgreich ausgegeben; alle SIL-Starter sind geöffnet |
|
SILCmdTo1Terminal |
BOOL |
„SIL-Gruppen-Stopp“-Befehl nur an einen Eingangskanal des SIL-Schnittstellenmoduls (SIM) ausgegeben (Steckbrücke oder SIM-Eingangsverdrahtung verursacht ein Problem), aber die SIL-Starter wurden erfolgreich geöffnet |
|
NormalOperation |
BOOL |
Normaler Betrieb, die SIL-Starter können geöffnet oder geschlossen sein |
|
<Reserviert> |
BOOL |
Füllbyte |
|
<Reserviert> |
BOOL |
Füllbyte |