DOCA0272DE-00

Motor – Zwei Richtungen

Funktionsblock-Profil

Funktionsblock-Typ

Avatar-Steuerungsfunktionsblock.

Art des Datenzugriffs

Zyklisch (Lesen/Schreiben) und azyklisch (Lesen).

Verwendungszweck

Last-Avatar „Motor – Zwei Richtungen“

Funktionalität

Der Funktionsblock „Motor – Zwei Richtungen“ dient zur Verwaltung eines Motors in zwei Richtungen (vorwärts und rückwärts).

Die folgenden Abschnitte enthalten ausführliche Informationen zu Schnittstelle und Verwendung der Parameter der PROFINET IO- und PROFIBUS DP-Funktionsblöcke für diesen Avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?