DOCA0272DE-00

Funktionsblock-Typen

Es gibt drei grundlegende Typen von Funktionsblöcken:

  • System-Avatar-Funktionsblöcke

  • Avatar-Funktionsblöcke

  • Geräte-Asset-Management-Funktionsblöcke

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Übersicht der Funktionen, die jeder dieser Funktionsblocktypen zur Verfügung stellt.

Die Funktionsblöcke in der TeSys™ island-Funktionsblock-Bibliothek für das TIA Portal verwenden potenziell sowohl die zyklische als auch die azyklische Kommunikation mit der Insel. Einzelheiten zu den Steuerungsmechanismen und -parametern der beiden Kommunikationstypen finden Sie unter Datenzugriff.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?