DOCA0272KO-00

스위치– SIL 중지, W. Cat. 1/2

주의: 표준 IEC 61508을 준수하는 안전 무결성 수준. ISO 13849를 준수하는 배선 카테고리 1 및 카테고리 2.

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

아바타 제어 기능 블록.

데이터 액세스 유형

순환(읽기/쓰기) 및 비순환(읽기).

사용 목적

장치 아바타 “스위치 – SIL 중지, W. Cat. 1/2”

기능

Switch SIL 중지 Cat 기능 블록은 중지 카테고리 0 또는 중지 카테고리 1*, 배선 카테고리 1 및 카테고리 2의 전기 회로에서 전원선을 설정하거나 중단시킵니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.