DOCA0272KO-00

일반 아바타 기능 블록

일부 데이터 세트 및 기능은 모든 아바타에 흔히 사용됩니다. 이를 위해 데이터에 액세스하기 위해 일반 기능 블록이 정의되었습니다. 이 블록들은 데이터 세트 및 기능을 지원하는 모든 아바타와 함께 작동합니다(자세한 내용은 개별 기능 블록 설명을 참조). 기능 블록은 "DP_Common" 및 "PN_Common" 폴더에서 찾을 수 있습니다. 기능이 사용되는 각 아바타에 대해 또는 데이터가 검색되는 경우, 아바타 제어 기능 블록에 사용된 것과 동일한 데이터 액세스 매개변수를 사용하여 기능 블록의 개별 인스턴스를 생성해야 합니다. 비순환 데이터에 설명된 대로 PLC의 리소스 제한으로 인해 감지된 오류를 방지하려면 비순환 데이터에 대한 액세스를 외부에서 잠가야 합니다. 순환 통신의 경우 프로토콜은 서로 다른 기능 블록 간에 간섭이 없도록 설계되었습니다.

일반 아바타 기능 블록은 제공되는 기능에 따라 비순환 읽기 요청뿐만 아니라 순환 입력 및 출력 데이터의 조합도 사용합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.