DOCA0272KO-00

디지털 I/O

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

아바타 제어 기능 블록.

데이터 액세스 유형

순환(읽기/쓰기).

사용 목적

장치 아바타 "디지털 I/O"

기능

디지털 I/O 기능 블록은 입력 4개와 출력 2개가 있는 디지털I/O 아바타에 대한 정보를 제공합니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.