DOCA0272KO-00

시스템 에너지 관리

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

시스템 아바타 기능 블록

데이터 액세스 유형

순환(읽기/쓰기) 및 비순환(읽기)

사용 목적

시스템 아바타(버스 커플러)

기능

시스템 에너지 기능 블록은 시스템 아바타의 비순환 에너지 데이터의 상태를 반환합니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.