DOCA0272KO-00

설치 요구 사항

여기에 설명된 TIA Portal용 기능 블록 라이브러리를 완전히 활용하려면 TeSys 아일랜드에 대한 전체 TIA Portal 통합 컨텍스트에서 사용하는 것이 좋습니다. 기능 블록 라이브러리를 설치하는 것 외에도 이 사용을 위해서는 PROFIBUS DP, PROFINET IO용 또는 둘 모두를 위한 TeSys 아일랜드에 대한 장치 설명을 설치해야 합니다. 또한 아일랜드 구성에 대한 AML 가져오기/내보내기 기능을 사용하려면 TIA Portal 패키지(옵션)인 "TIA Portal 개방성"을 설치해야 합니다.

TeSys 아일랜드 TIA Portal 통합의 다른 부분 사용 및 설치에 대한 자세한 내용과 기능 블록 라이브러리를 TIA Portal로 가져오는 방법에 대한 지침은 섹션 라이브러리 기능 블록을 TIA Portal 프로젝트로 가져오기을 참조하십시오.

참고: 섹션 소프트웨어 설치통합 절차을 읽은 후 TIA Portal용 TeSys 아일랜드 기능 블록 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?