DOCA0272KO-00

시스템 쓰기 명령

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

시스템 아바타 기능 블록

데이터 액세스 유형

비순환(쓰기)

사용 목적

시스템 아바타(버스 커플러)

기능

시스템 쓰기 명령 기능 블록은 전체 시스템에 대한 비순환 리셋 명령과 에너지 값을 한 번에 기록합니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.