DOCA0272KO-00

PROFINET 장치 이름 할당

PROFINET IO 컨트롤러(이 경우 PLC)에는 PROFINET IO 장치가 네트워크에 위치할 수 있도록 장치의 PROFINET 이름이 필요합니다. Siemens® TIA 포털의 이름이SoMove™ 소프트웨어의 설정과 일치하는지 확인하려면 다음 절차를 따르십시오.

  1. SoMove™ 소프트웨어에서 필드버스 → 시동 → 네트워크 이름의 System Avatar 설정에서 버스 커플러의 네트워크 이름을 찾으십시오. 이는 장치의 기본 PROFINET 이름입니다.

  2. Siemens® TIA Portal에서는 TeSys™ 아일랜드 버스 커플러의 PROFINET 인터페이스 설정에서 버스 커플러의 PROFINET 이름을 찾으십시오.

  3. 이름이 같지 않으면 다음 중 하나를 수행하여 PROFINET 이름을 변경해야 합니다.

    1. Siemens TIA Portal에서 확인란 자동으로 PROFINET 장치 이름 생성을 선택 해제하고, PROFINET 장치 이름을 TeSys™ 아일랜드 버스 커플러에서 사용 중인 PROFINET 이름으로 바꿉니다.

    2. SoMove™ 소프트웨어 또는 TeSys™ 아일랜드의 운영 및 유지보수 도구(Operation and Maintenance Tool)를 사용하여 Siemens TIA Portal에 사용되는 PROFINET 이름을 TeSys™ 아일랜드에 할당합니다.

    3. PROFINET DCP(Discovery and Configuration Protocol) 명령을 통해 Siemens TIA Portal의 기본 제공 PROFINET 이름 할당 기능을 사용하여 PROFINET 이름을 TeSys 아일랜드에 할당합니다(자세한 내용은 Siemens TIA Portal 정보 시스템 참조). SoMove™ 프로젝트가 TeSys 아일랜드에 다시 배포된 경우 이름을 덮어쓰지 않도록 SoMove™ 소프트웨어에서 TeSys™ 아일랜드의 구성을 읽어야 합니다.

    PROFINET 장치 이름

시스템 아바타 설정에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 TeSys™ 아일랜드 DTM 온라인 도움말 가이드, 문서 번호 8536IB1907을을 참조하십시오. PROFINET 장치 속성에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 Siemens TIA 포털 정보 시스템을 참조하십시오.

주의: SoMove™의 TeSys™ 아일랜드 구성에 구성된 네트워크 주소는 AML 내보내기 기능과 함께 전송되고 AML 가져오기 기능을 사용하여 Siemens TIA Portal로 자동으로 가져옵니다. 그러나 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하므로 SoMove에 유효한 네트워크 주소가 할당되지 않은 경우 TIA 포털이 자동으로 기본 네트워크 주소를 할당합니다. 이 경우 Siemens TIA Portal의 IP 주소가 장치가 실제로 사용하는 주소와 일치하는지 확인하십시오. TIA 포털에서 IP 주소를 확인하고 편집할 수 있는 위치에 대한 자세한 내용은 Siemens TIA 포털 정보 시스템을 참조하십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.