DOCA0272KO-00

방법론

TeSys™ 아일랜드를 Siemens TIA Portal에 통합하면 다음과 같은 구성 요소가 사용됩니다.

  • TeSys 아일랜드 버스 커플러 PROFINET I/O 및 PROFIBUS DP에 대한 장치 설명 파일

  • IEC 61131-3 기능 블록 라이브러리로 TIA Portal 내의 버스 시스템을 통해 TeSys 아일랜드 데이터에 액세스

  • TeSys 아일랜드 DTM(Device Type Manager)에서 아일랜드 구성을 가져오는 Siemens TIA Portal의 CAx 데이터 가져오기 기능

  • TeSys 아일랜드 DTM을 Siemens TIA Portal에 통합하는 기본 TCI 통합

  • TeSys 아일랜드 DTM에서 제공하는 예측 경보(Predictive Alarm) 메시지가 포함된 글로벌 데이터 블록 가져오기

구성 요소 사용 및 설치를 위한 사전 요구 사항은 다음 장에 설명되어 있습니다.

SoMove™ 소프트웨어는 TeSys™ 아일랜드 토폴로지와 구성 데이터의 일부를 포함하는 자동화 마크업 언어(AutomationML; AML) 파일을 제공합니다. 이 파일은 CAx 데이터 가져오기 기능을 사용하여 Siemens TIA Portal로 가져올 수 있습니다. CAx 데이터 가져오기 기능을 사용하면 Siemens TIA Portal에서 수동으로 아일랜드 토폴로지를 다시 만들지 않아도 됩니다. AutomationML 파일을 가져오려면 먼저 적절한 장치 설명 파일을 Siemens TIA Portal로 가져와야 합니다.

주의:
  • TeSys 아일랜드의 아바타들(즉, 장치의 토폴로지와 버스 시스템에 대한 해당 표시) 간에는 상호 종속성이 있습니다. 따라서 SoMove™ 내에서만 아일랜드 토폴로지를 유지 관리하고 변경하는 것이 좋습니다.

  • CAx 데이터 가져오기 기능을 사용하여 데이터를 Siemens TIA Portal에 전송하고 자동화 프로젝트에 사용할 수 있습니다.

  • SoMove™의 업데이트 기능을 통해 Siemens TIA Portal 내의 기존 아일랜드 구성으로 변경 사항을 전송할 수 있습니다( TIA Portal에서 기존 TeSys™ 아일랜드 구성 업데이트 참조).

    통합 중에 문제를 방지하려면 제품 릴리스 노트를 읽고 사용 중인 개별 구성 요소(예: Siemens TIA Portal, TeSys 아일랜드 펌웨어, PROFIBUS DP 및 PROFINET IO에 대한 TeSys 아일랜드 장치 설명 파일, SoMove 소프트웨어 및 TeSys 아일랜드 DTM 라이브러리)가 서로 호환되는지 확인하십시오.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.