DOCA0272KO-00

라이브러리 호환성

이 문서에 설명된 기능 블록 라이브러리는 Siemens® TIA Portal V15를 위해 개발되었습니다. PLC 요구 사항을 충족하는 Siemens SIMATIC S7-1200 또는 S7-1500 시리즈 PLC와 호환되어야 합니다(아래 참조).

이 라이브러리는 TeSys™ 아일랜드의 모든 펌웨어 버전 및 동일한 주 버전과 부 버전을 공유하는 TeSys™ 아일랜드의 모든 DTM 라이브러리 버전과 호환되어야 합니다(이 문서를 작성할 당시 버전 2.2.x).

라이브러리 내의 모든 요소(기능 블록 및 데이터 블록)는 최적화되지 않은 데이터 액세스를 사용하도록 구성되어 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.