DOCA0272KO-00

기능 블록 라이브러리 통합

TeSys 아일랜드 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 버스 커플러용 IEC 61131-3 기능 블록 라이브러리 파일을 통합하려면 https://Www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/에서 파일을 클릭하시기 바랍니다.

파일을 다운로드한 후 다음 단계를 사용하여 Siemens TIA Portal에 파일을 설치합니다.

  1. Siemens TIA Portal을 실행한 다음 프로젝트 보기를 클릭한다.

  2. 옵션 메뉴에서 글로벌 라이브러리 → 라이브러리 검색을 선택한 후 확인을 클릭한다.

    라이브러리 검색

  3. 다운로드한 기능 블록 라이브러리의 보관 파일을 선택한다.

  4. 열기를 클릭한 다음 대상 디렉터리로 자동화 디렉터리로를 선택한다.

  5. 확인을 클릭한다.

    자동화 디렉토리

  6. 사용 중인 TIA Portal 버전에 따라 라이브러리 버전이 버전 15.1로 업그레이드될 것이라는 메시지가 다음 라이브러리 열기 창에 표시될 수 있다.

    라이브러리 열기

  7. 라이브러리 열기 창에서 업그레이드를 클릭하면 라이브러리 업그레이드 진행 창이 표시된다.

    라이브러리 업그레이드

    기능 블록 라이브러리가 열리고 Siemens TIA Portal의 글로벌 라이브러리 창에 나온다.

    글로벌 라이브러리

자세한 내용은 Siemens TIA Portal 정보 및 타사 문서를 참조하시기 바랍니다.

라이브러리 호환성: PROFIBUS DP 및 PROFINET IO 버스 커플러를 통해 TeSys™ 아일랜드에 액세스하기 위한 기능 블록 라이브러리는 Siemens TIA Portal V15와 호환됩니다. 라이브러리에 포함된 모든 기능 블록과 데이터 블록은 최적화되지 않은 액세스를 위해 컴파일됩니다. 실행 시 라이브러리의 기능 블록에는 SIMATIC PLC에서 특정 시스템 기능 블록을 사용할 수 있어야 합니다. 이러한 종속성에 대한 자세한 내용은 섹션 기능 블록 라이브러리을 참조하시기 바랍니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.