DOCA0272KO-00

시스템 아바타 기능 블록

시스템 아바타는 전체 아일랜드를 하나의 시스템으로 나타냅니다. 시스템 아바타에서는 네트워크 구성을 설정하고 아일랜드 수준 데이터를 계산합니다. 이 범주의 기능 블록은 시스템 아바타의 다양한 기능뿐만 아니라 진단 에너지 및 자산 관리 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 이 범주의 기능 블록은 라이브러리의 "DP_System"(PROFIBUS DP) 및 "PN_System"(PROFINET IO) 폴더에 각각 들어 있습니다.

시스템 아바타 기능 블록은 개별 기능 불록의 기능에 따라 비순환 읽기 및 쓰기 요청뿐만 아니라 순환 입력 및 출력 데이터의 조합도 사용합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.