DOCA0272KO-00

스타터, 자산 관리

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

장치 기능 블록.

데이터 액세스 유형

비순환(읽기).

사용 목적

표준 또는 SIL* 스타터 장치.

기능

스타터, 자산 관리 기능 블록은 특정 장치의 비순환 자산 관리 데이터의 상태를 반환합니다.

다음 섹션에서는 이 장치에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.