DOCA0272KO-00

장치 자산 관리 기능 블록

자산 관리 데이터는 시스템 아바타와 개별 장치, 부하 및 응용 프로그램 아바타의 데이터를 보완합니다. 장치 자산 관리 기능 블록을 통해 아일랜드 장치의 자산 관리 데이터에 액세스할 수 있습니다. 각 장치 유형에 대해 개별 기능 블록이 생성되었습니다. 스타터 및 SIL* 스타터는 디지털 및 아날로그 I/O 모듈처럼 공통 구현을 공유합니다. 기능 블록은 “DP_Devices” 및 “PN_Devices” 폴더에서 찾을 수 있습니다. 기능 블록은 자산 관리 데이터가 검색되는 각 장치에 대해 인스턴스화되어야 합니다.

장치 자산 관리 기능 블록은 비순환 읽기 요청만 사용합니다.

주의: TeSys™ 아일랜드의 장치는 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP에 대한 TeSys™ 아일랜드 버스 장치의 101번부터 슬롯 단위로 표시됩니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.