DOCA0272KO-00

아바타 제어 기능 블록

TIA Portal의 TeSys™ 아일랜드 기능 블록 라이브러리는 각 아바타 유형(장치, 로드 또는 응용 프로그램)에 대해 "DP_Avatar" 또는 "PN_Avatar" 폴더에 전용 제어 기능 블록을 제공합니다. 이러한 기능 블록은 각 아바타의 기능을 제어하고 아바타에 대한 상태 정보를 검색하는 데 사용할 수 있습니다. TeSys™ 아일랜드의 아바타의 각 인스턴스도 PLC 프로그램에서 제어될 경우 PLC 프로그램의 적절한 아바타 제어 기능 블록의 자체 인스턴스가 필요합니다.

아바타 제어 기능 블록은 개별 기능 블록의 기능과 아바타가 제공하는 데이터에 따라 비순환 읽기 요청뿐만 아니라 순환 입력 및 출력 데이터의 조합도 사용합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.