DOCA0272KO-00

데이터 블록 ConstTeSysIsland

데이터 블록 ConstTeSysIsland는 여러 기능 블록과 관련된 상수의 글로벌 저장 공간으로 사용됩니다. 현재 모든 기능 블록에서 사용되는 공통 상태 및 오류 코드 세트의 정의만 포함합니다. 이 라이브러리에 포함된 각 기능 블록에 대한 설명과 기능 블록에서 사용되는 오류 및 상태 코드에 대한 세부 정보는 기능 블록을 참조하십시오.

주의: 기능 블록이 이 글로벌 데이터 블록을 직접 참조하므로 이 문서에 설명된 기능 블록을 사용하여 항상 PLC 프로젝트 내에 있어야 합니다.

기능 블록의 의도하지 않은 동작을 방지하기 위해 이 데이터 블록은 해당 블록에 포함된 값의 변경으로부터 보호됩니다. 데이터 블록의 내용을 검토하려면 해당 내용을 더블 클릭합니다. 암호를 입력하라는 메시지가 나타나면 ‘취소’를 선택합니다. 라이브러리 내의 보호된 기능 블록이 Siemens® PLC 유형에 대해 미리 컴파일되어 있기 때문에 기능 블록 라이브러리에는 라이브러리가 설계된 각 PLC 유형에 대해 하나의 마스터 복사본이 포함되어 있습니다. DB(DataBlock)의 모든 마스터 복사본에는 동일한 멤버와 값이 포함되어 있습니다.

데이터 블록 ConstTeSysIsland 내용

구성원

데이터 유형

설명

Cdw_ErrNoMsg

DWORD

16#0000

오류 코드: 사용 가능한 오류 메시지가 없음

Cdw_ErrInternal

DWORD

16#1101

오류 코드: 내부 기능 블록 오류가 감지됨

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

DWORD

16#1201

오류 코드: 구성된 순환 입력 데이터의 시작 주소가 유효하지 않음

Cdw_ErrInvalidHwid

DWORD

16#1202

오류 코드: 구성된 비순환 통신에 대한 HWID가 유효하지 않음(q_dwAcyclicStatus의 세부 정보)

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

DWORD

16#1203

오류 코드: 유효하지 않은 지정된 아바타 수(i_uiNoConfAvatar는 20개 이하여야 함)

Cdw_ErrReadCycIn

DWORD

16#1301

오류 코드: 순환 입력 데이터를 읽는 중 오류 발생

Cdw_ErrReadAcycData1

DWORD

16#1401

오류 코드: 비순환 데이터 집합 1을 읽는 동안 오류 발생(q_dwAcyclicStatus의 세부 정보)

Cdw_ErrReadAcycData2

DWORD

16#1402

오류 코드: 비순환 데이터 집합 2를 읽는 동안 오류 발생(q_dwAcyclicStatus의 세부 정보).

Cdw_ErrWriteAcycData

DWORD

16#1481

오류 코드: 비순환 데이터 집합을 쓰는 동안 오류 발생(q_dwAcyclicStatus의 세부 정보)

Cdw_StsNoMsg

DWORD

16#0000

상태 코드: 사용 가능한 상태 세부 정보가 없음

Cdw_StsReadAcycData1Compl

DWORD

16#2001

상태 코드: 비순환 데이터 집합 1 읽기가 완료됨

Cdw_StsReadAcycData2Compl

DWORD

16#2002

상태 코드: 비순환 데이터 집합 2을 읽기가 완료됨

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

DWORD

16#2081

상태 코드: 비순환 데이터 집합 쓰기가 완료됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.