DOCA0272KO-00

TeSys™ 아일랜드 버스 커플러를 CPU에 할당

  1. 프로젝트 탐색 창의 장치 및 네트워크 항목을 사용하여 네트워크 보기를 엽니다.

  2. TeSys 아일랜드 버스 커플러의 Ethernet 인터페이스를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 다음 CPU의 Ethernet 인터페이스로 드래그합니다.

    마우스 왼쪽 버튼을 놓으면 장치가 PLC에 할당됩니다. 또는 TeSys 아일랜드 장치에서 Not assigned(할당되지 않음)를 클릭하고 열린 대화 상자에서 적절한 PLC와 인터페이스를 선택할 수 있습니다.

    TeSysIsland 장치 및 네트워크

  3. 장치를 PLC에 할당하는 동안 Siemens® TIA Portal은 I 및 Q 주소를 TeSys™ 아일랜드 모듈에 자동으로 할당합니다. I 및 Q 주소를 편집해야 하는 경우 버스 커플러의 장치 보기로 변경하고 원하는 주소를 입력합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.